欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢珠滚轮的种类与特点

  • 2024.03.27 17:08:01
  • 米思米
  • 1523

· 钢珠滚轮

· 向上用钢珠滚轮

· 向下用钢珠滚轮


 钢珠滚轮                                                                                                            

能够360°全向自由输送重物的轮子。

钢珠滚轮的种类与特点

特点

· 只需用较小的力量即可移动、输送。

· 可360°全向自由移动。

钢珠滚轮的种类与特点

保养

请将市售的润滑防锈喷雾喷到球上,并用抹布等擦匀。

 

【注意事项】

请勿裸手触摸,否则可能会导致生锈。尤其是球形部位,极易生锈,使用中请务必注意。


 向上用钢珠滚轮                                                                                                         

钢珠滚轮的种类与特点

 

 向下用钢珠滚轮                                                                                                         

钢珠滚轮的种类与特点

 

根据材质分类

材质

特点

钢材

· 广泛使用的最常见廉价型产品。

不锈钢

· 耐腐蚀性(金属不易被腐蚀)优秀的型号。

· 不易生锈,用于会淋水的场所以及需要避免生锈的场所。

树脂

· 不易划伤输送对象的产品。

· 用于输送玻璃、木材等。

· 不易生锈,用于会淋水的场所以及需要避免生锈的场所。

 

要点如下!

· 轻载用途时向上使用,重载使用时可选择向上或向下。

· 请确认材质。包括钢制、不锈钢制、树脂制以及带橡胶密封垫、带金属密封垫、带弹簧等多种不同类型产品。

· 请根据用途相应确认安装方式。(也有螺栓安装型等。)

钢珠滚轮的种类与特点· 每个钢珠滚轮的允许载荷参考值为:

 轻载用=允许载荷×1/2

 重载用=允许载荷×2/3

 在确定安装间距时,请确保承受的载荷符合上述参考值。

· 输送对象的单体重量超过500kg时,请选用重载型钢珠滚轮。

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities